This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LEDSPIMCUEVM-879:无法连接到选定的 COM 端口

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518EVM-878, LEDSPIMCUEVM-879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691124/ledspimcuevm-879-unable-to-connect-with-selected-com-port

器件型号:LEDSPIMCUEVM-879
主题中讨论的其他器件:TPS92518EVM-878

首次尝试使用 TPS92518EVM-878运行 LEDSPIMCUEVM-879、开箱即用。  在 Windows Professional 7上安装软件并重新引导、然后启动 评估软件后、我收到 一 条通信错误消息。  我再次尝试重新引导并尝试了其他两个 USB 端口。

请致电以帮助进行初始启动。

谢谢、

Craig Karageorge

503-682-4304

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig、

    当然。 有人会给您一个关于这个的电话。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我随附了一个 Word 文档、该文档可能为支持人员提供一些见解、并通过 errore2e.ti.com/.../COM-port-Error.docx 提供 EVAL GUI 的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Craig、您是否提交了软件访问请求并获得了访问权限? 您在多长时间前下载了该软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tim,是的,我在3月底下载了该软件。 我刚刚在收到硬件后安装了它。 您是否能够查看 word doc?