This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:nr 引脚电容器

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690624/tps7a8300-nr-pin-capacitor

器件型号:TPS7A8300

你(们)好


如数据表中所述、需要将 NR 引脚放置在低噪声(和软启动)应用的电容器上。

对于低噪声应用、您建议 NR 引脚使用哪种电容器?
我们的客户在 NR 引脚上添加了陶瓷电容、但他们在 TPS7A83提供的运算放大器的输出端发现了一些噪声。
另一方面、它们从正常类型的电容器替换为 CH 类型的电容器。 然后噪声降低。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji Hamamoto、

    我们通常在 NR 引脚上使用陶瓷电容器、因为它们成本低、泄漏低且封装尺寸小;然而、NR 电容器是 LDO 基准的简单滤波器、因此可以使用其他类型的电容器。 我认为 CH 是陶瓷电容器的温度系数分类。 因此、如果它能为您提供所需的结果、它肯定可以使用。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    谢谢你。 我明白了。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    根据

    www.murata.com/.../0017

    CH 是"1类"陶瓷电容器、对吧? 而通过"正常类型的电容器"、您意味着 X7R、或者用" 2类"陶瓷电容器来表示? 嗯、与 X7R 相比、CH 的介电常数要小得多。 从具有高度量常数的电容器中可以看出、它们有时会表现出交响乐:

    en.wikipedia.org/.../Microphonics

    因此、如果您的应用受到异常严重的机电振动、这可能会在 NR 电容器中产生一些交响乐。 那么、与 X7R 相比、CH 型电容器显示的"噪声"可能更小。 但如果没有严重的机械振动、CH 和 X7R 应该显示几乎相同的噪声性能。

    Kai