This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法从 TI 电路板上的 TI 组件中找到

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704465/cannot-find-out-of-the-ti-component-on-the-ti-board

各位同事好!

您能否告知所附照片上组件的 p/n 是什么? 它是 TI 集成影院处理器板、假设是一个电源链。 在组件上有一个标记-"VLC"、但找不到组件的数据表、需要它来购买新的数据表、而不是这个故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    感谢您的提问。 "集成影院处理器"板是用于 TI DLP Cinema (R)产品的专有设计。 此电路板上的硬件设计信息仅供为授权的 TI DLP Cinema (R)系统集成商(通常为 Barco、Christie 或 NEC)制造、维修此电路板的授权第三方使用。

    我将通过私人邮件与您联系、以查看我是否可以帮助解决您的问题。

    此致、
    Gary

    TI DLP Cinema (R)应用和系统工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    希望我的私人消息能解决您的问题。

    此致、
    Gary