This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池插入方向错误

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704698/bq28z610-batteries-is-inserted-wrong-orientation

器件型号:BQ28Z610

您好 TI。

我设计的产品使用2节电池配置2s1p。 我的电池是 Panasonic 18650 3400mAh。

您能告诉我、当我在案例2、案例3和案例4中插入错误的电池方向时会发生什么情况(请参阅随附的图片)。  

谢谢。

TAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在所有3种情况下、您都将损坏监测计。 我们建议您不要以这种方式连接它。