This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60255:当输出电流为100mA 时、LED 闪烁(&G)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687044/tps60255-led-blinking-when-iout-100ma

器件型号:TPS60255

尊敬的 TI 人:

   我使用 TPS60255作为 LED 驱动器、总输出电流设置为100mA、5P2S LED

   但 LED 正在闪烁、但 Iout 降低 、 这种现象  正在消失。请执行以下操作:

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    我认为对于该器件、Vf = 6.2 +/- 0.4V 可能有点过高。 随着 LED 电流的增加、VF 也会增加。 我怀疑当您将 LED 电流增加到 LED 开始闪烁时、您会达到电荷泵的过压限制(典型值6.6V)。

    您的 VIN 引脚输入电压是多少? 如果可以,您还应使用示波器检查 VOUT 波形。

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H L、
    非常感谢。
    我们使用锂电池作为电源(3.7-4.2V)。 我将检查 Vout 波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    是否有此问题的更新? 我仍然认为对于该器件而言、Vf = 6.2 +/- 0.4V 有点过高、会导致您看到的问题。 您是否有机会查看输出波形?

    此致
    H L