This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:LM25141

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704942/lm25141-lm25141

器件型号:LM25141

尊敬的先生:

我们检查 了 LM25141 的热保护等级、每个等级的热保护等级为175°C、请说明 T (max)和 T (min)的情况?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有有关热关断参数限制的数据。 数据表表中的典型数据就是我们可以为热关断提供的所有数据。