This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:CAN't 似乎从芯片中读取任何数据。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687578/bq34z100-g1-can-t-seem-to-read-any-data-from-the-chip

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVM

你(们)好。  

我很难从电池管理芯片 BQ34Z100-G1读取任何形式的数据。  出于某种原因、我回读的所有数据都为零。

我连接到电池以尝试从芯片中读取数据、但运气不好。   

我已经购买了 bq34z100EVM、也很不幸运能够从器件中读取数据。

我尝试的命令为:

电压、容量和温度。

此外、由于某种奇怪的原因、capacity 和 Temerture 具有3个字节的数据、我想确认这是否可行。  波形如下所示。

我不确定我的行为是什么、如果在这方面提供任何帮助、我将不胜感激。

谢谢你。

b.此致、

Derick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derick:
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    我似乎能够解决这个问题,现在又面临另一个问题。

    似乎我只能从器件读取一次。

    在我说我的电压数据后、bq34z100-G1保存了数据线、我不确定如何释放数据。

    我添加了我通常的最后一个读取字节、我认为停止操作是适当的。

    任何线索都将非常有用。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derick:
    您的原始问题的解决方案是什么?
    关于第二个问题、监测计不会无限期地将时钟线保持在低电平。 偶尔会出现一些时钟拉伸、但最终应该释放它。 您可以尝试使用 MCU 将时钟和数据线路驱动为低电平、看看它是否会释放总线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derick:

    将时钟和数据线路驱动为低电平是否解决了该问题? 如果问题仍然存在、请告知我们!

    此致、
    Bryan Kahler