This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:差分 UART 菊花链通信问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690601/bq76pl455a-q1-differential-uart-daisy-chain-communication-issue

器件型号:BQ76PL455A-Q1

大家好、

我一直在使用上述 IC 以菊花链的方式与12个电路板通信。 在我的配置中、每个板可以采用16个电芯值。 我们还使用 IC 中提供的 AUX 引脚进行电池温度测量。 我们使用连接到 AUX 引脚的多路复用器、以便它们能够测量所有16个温度值。  

现在、我在电路板的通信部分遇到了问题。 IC 提供差分 UART 通信通道。 该电路如下:IC>> 10欧姆(带 ESD 二极管下拉)>>共模扼流圈>> 1nF 1000V 电容器、然后连接到配置相同的下一个电路板。  

现在、该设置不适用于上述所有组件、但如果我尝试移除 ESD 二极管、效果会很好。 或者、如果我尝试将电容器值更改为22nF、那么它也能正常工作。  

但是、TI 不建议在移除 ESD 二极管时进行任何更改、否则 IC 可能会因浪涌而损坏。 放置高电容值会使 IC 负载、最终会停止工作。

请建议您做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    这是非常不寻常的行为。 您能否尝试用新的二极管替代这些二极管? 在通信过程中、二极管是否会以某种方式断开或泄漏?