This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:需要有关 Mathcad 工作表的帮助

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689830/ucc28780-need-help-with-mathcad-worksheets

器件型号:UCC28780

我在 该 IC 的 sluc644 Mathcad 工作表中遇到计算错误的问题。  在另一个线程 中、我被告知我应该任意覆盖几个计算的变量。  这让我非常不舒服--这意味着工作表计算错误或不完整,我也不知道这样的值会受到什么下游影响。

是否有人可以帮助我修复工作表、以便我的 ROPP 不再出现负面影响?  我一直在跟踪这些方程、但没有成功。  工作表在工作时非常有帮助、但如果工作表不能工作、很难确定问题所在。

我对工作表进行了许多更改、可以提供我的版本。  我的工作条件和组件与最初编写的工作表不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们澄清一下。 上述"另一个阈值"不会要求任意覆盖、而是要求手动更改 Vin_run、RCS 和 ROPP、例如 Vin_run = 200V、 RCS = 0.28 Ω、然后 ROPP = 265 Ω、以实现 ROPP 下方两个图中的曲线、从而尽可能满足目标规格。 当前工具以这种方式工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪、请不要回复此主题。  我正在寻找有关您不愿意提供的工作表的帮助。

    VIN_RUN 是用户设置的输入参数、因此更改它是有效的。  手动更改 RCS 和 ROPP 不是。  这些值是依赖于许多变量的计算结果、只需将其强制为任意数字即可证明前面的计算存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的回复基于我与设备团队和 Mathcad 文件所有者的对话。 我向您展示了该工具的工作方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄宏、请不要对此主题做出回应。

    下面是我在工作表#1和#2中发现的一些最大的工作表问题:
    >必须覆盖#2中的 RCS 和 ROPP 计算、以避免出现负 ROPP 并获得 VCST 和 OPP 的正确曲线。
    >#2中的 OPP 曲线似乎与数据表图表不匹配。 我怀疑 VCST_OPP 公式中的固定电压、可能还有其他问题吗?
    > 2中开关频率的曲线不会从#1接近 fSWmin。 变压器电感、损耗和其他参数取决于这一点、其中一项计算似乎是错误的。
    >#1表示在最大负载和最小线时出现最小开关频率、但这不是#2中开关频率曲线所示的值。
    >#1建议在钳位电容器上使用 TVS、但不计算电压。 我在该 IC 的任何参考设计中也看不到该 TVS。
    1中未计算>钳位电容器电压和电流、这对于选择此器件非常重要。
    不会在#1中单独计算高侧和低侧 FET 的>COSS、因为如果使用不同的 FET、则需要进行计算。
    当 VBULKmin > VRfl 时、不能正确计算#1中> KZmax。

    TI 的 Ulrich Goerke 对我修复最后三个项目非常有帮助、但其他项目同样重要。 我的设计工作表似乎有很大的错误、这不是常见的90-260 VAC 输入。 我很乐意与其他人合作解决这些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须对这一点作出答复,因为我们需要继续前进。 我们已记录您的问题和请求、我们将改进现有设计工具。 从这个意义上讲、我们将关闭这个字符串。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在关闭该灯串之前、我需要指出一个重要事项-此设计工具使用耗尽型 FET BSS126作为85Vac 至265Vac 输入的假设的一部分。 如果输入电压大于265Vac、则需要检查 BSS126额定电压以查看是否仍然正常。 在您的设计中、输入375Vac、BSS126额定电压可能不够。 您可能需要为您的设计找到具有足够额定电压的差动耗尽型 FET。