This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808G12DBVR

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705194/tps3808-tps3808g12dbvr

器件型号:TPS3808

我继承了以前的设计拓扑、其中 CT 输入上有49.9K 的上拉电阻、接地电容为20nF。  延迟时间会有什么影响?  电阻本身可提供300mS、而20nF 应提供114.78mS。  可以计算效果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    要设置 TPS3808上的延迟时间、应仅使用3个选项: 使用 CT 引脚上的40K-200K 上拉电阻来驱动固定的300ms 延迟、使 CT 引脚悬空以实现固定的20ms 延迟、或使用下图数据表 I 中的公式来实现自定义延迟。 我很困惑设计中为什么有上拉电阻器和20nF 电容器。 是否可以合并并选择数据表中的推荐选项之一?

    关于您的问题、我想我们不能在不进行测试的情况下计算这种情况的实际影响。 它可能不像加重延迟时间那样简单

    谢谢、

    Abhinav