This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:UL 认证

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689996/ucc28710-ul-certification

器件型号:UCC28710

大家好、团队、

我的一位客户正在寻找此器件的 UL 认证数据?

有没有计划?

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否让您的请求更具体? 例如、与哪些 UL 标准/法规/政策相关的 UL 认证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此字符串、因为同一个问题已得到解答、可以通过 UCC28710标签搜索找到。 以下是对同一问题的答复中的一段引文。

    UCC28710的 UL 状态:此特定器件没有 UL 认证、UL 列表或 UL 文件号。 但是、其封装所用的模压混合物材料的额定火焰为 UL 94V-0。

    "TI 有时会根据市场驱动的要求获得特定器件或器件系列(例如隔离器或安全相关应用)的 UL 认证。 目前、对于该系列中的 UCC28710或类似器件、没有市场要求进行 UL 认证。 无论如何、根据内部政策、所有 TI 封装模塑化合物材料的阻燃等级均为 UL94V-0。"