This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:GPCRA0和学习周期之间的区别是什么?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704978/bq40z50-r2-what-s-the-difference-between-gpcra0-and-learning-cycle

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRA0GPCRB

GPCRA0和学习周期 都会 影响 Qmax 和 Ra 表。   对吧?   但有一个不同的指令指南、 我应该使用哪一个。 谢谢

GPCRA0---- ,sluubc9 ------ GPC Golden GG Maker 工具的简单指南

学习周期--- slua597 实现成功的学习周期

2.GPCRB --这个工具优化了 Rb,但是 我在 DataFlash 中找不到这个参数 ,只能找到 Ra 表,为什么?  --我使用 bq40z50R2。

3.我应该学习周期还是 GPCRA0 ,然后 是 GPCRB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanbin、您好!

    要使用电量监测计、您首先需要在电池上执行化学 ID 匹配。 完成此操作后、对于室温表征、请使用 GPCRA0执行您的周期。 然后使用 GPCRB 进行此操作、以针对温度进行优化。 获得这些数据后、您可以验证使用学习周期获得的结果。