This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:电压稳压器的裕度

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704444/tps717-voltage-regulator-the-margin

器件型号:TPS717

我想将 TPS71701用作 DAC 输出范围为0-3.3V 的稳压器。 DAC 可能不输出0、但不影响使用。 稳压器输出范围为2.5-5V。

即 VREF。 顺便说一下、如果 TPS71701芯片合适、则调整的波动很大。  

参数

参考电压

 

VNOM

3.75伏

ΔVDAC μ A

3.3V

ΔVMARG μ A

2.5V

R2

324kΩ μ A

VDACN

1.65V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您查看博客! 我发布了一个博客链接、供其他人查找。

    e2e.ti.com/.../give-your-voltage-regulator-the-margin-it-deserves

    TPS71701应该使用此配置(LDO 也应该可以访问 FB 节点);但是、请务必注意、我们没有尝试过您的特定应用。 请记住、当您更改电压时、LDO 将需要时间对更改作出反应。 降低 LDO 电压时、将由负载将电压下拉至新电压。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我想确认 TPS71701的内部基准电压 VREF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    带隙电压被分压至标称值为0.793V。 因此、当 LDO 输出处于设定电压时、VFB 应为0.793V

    非常尊重、

    Ryan