This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:关于电流限制

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689427/tps1h100-q1-about-current-limit

器件型号:TPS1H100-Q1

你(们)好  

我正在使用 TPS1H100-Q1设计我的项目、并有关于设置电流限制的问题  

1.对于版本 B、  是否将外部电流最小限制设置为0.5A?  如果我想为电流限制设置0.3A,它是否可用? 以及如何设置  

2. 我想知道热量是如何发生的? PT=(VS -Vout)*在 Vout 短接至 GND 时限制电流   

 示例:VS=12V Vout =11.9电流限制=0.3

         短接至 GND  

         TPS1H100-Q1上的 PT=(12-0)*0.3=4W

3.表单数据表 P.19说明:为了更好地保护免受 GND 硬短路情况的影响

  它是否意味着 包含 外部可编程电流限制和 内部电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1 -当设定的限值高于0.5A 时、定义电流限制精度。 如果设置的电流限制低于0.5A、则不会定义精度。 最好将电流限制设置为高于0.5A。
    2-当输出接地短路时,器件功率损耗为 PD =(VS - VOUT) x 电流限制。 您的计算是正确的。 是的、VCS 将为高电平、MCU 可能会通过 VIN 引脚关闭 FET。 该器件还具有热保护功能。 当结温达到关断阈值时、FET 自动关断。
    3 -闭环具有一些响应时间、用于在外部设置下调节电流。 为了保护器件免受高瞬态电流的影响、实现了响应时间约为1us 的开环。
    此致