This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:使用 UCC27211A 的 TPS43060

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, UCC27211A, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690917/tps43060-tps43060-using-ucc27211a

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: UCC27211ALM5122

您好、专家、

客户希望使用高/低侧(UCC27211A)来提高 TPS43060的驱动能力。

因为 UCC27211A 内部具有高侧输入的电平位移。 输入信号需要与 TTL 兼容
输入阈值逻辑。

因此、我们认为 TPS43060 HDRV 无法直接馈入 UCC27211A。

我们需要建议、我们可以将 TPS43060 SW 引脚连接到 PGND、而不使用自举电容器、然后立即将 HDRV 连接到 UCC27211A 高侧输入。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    外部驱动器的主要问题是死区时间控制。 TPS43060有一个自适应死区时间控制机制。 这两个驱动器在开关瞬态期间相互交叉检查对方的状态、从而避免击穿。 外部驱动器会使该方案失败。 您可以考虑在 LO 和 HO 处添加一个负载电容器、以在 HO 和 LO 之间创建足够的死区时间、然后外部驱动器可以跟随。

    当 SW 接地时、您需要将 BOOT 引脚连接到 VCC。 您可能还会考虑 LM5122或 LM25122、它们具有更强大的驱动器、可能能够直接驱动您的 FET。