This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:如何为5Vin / 5Vout 0.3A 应用选择转换?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010EVM-009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689055/tps55010-how-to-select-transform-for-5vin-5vout-0-3a-application

器件型号:TPS55010
Thread 中讨论的其他部件:PMP4440

你(们)好,先生  

如何为5Vin / 5Vout 0.3A 应用选择转换?

是否可以使用使用 EVB 使用的"750311880"? 包含的文件是我运行 webench 结果。 还可以吗?

e2e.ti.com/.../TPS55010_5F00_design_5F00_1079026_5F00_1332_5F00_134534852.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    EVM 上使用的变压器适用于0.3A 电流。 WEBENCH 设计看起来也正常。

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    这意味着我们可以直接在 Vin4.5V~5V/Vout 5V 0.3A 中使用 EVB 电路。 我是对的吗?

                                                                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    是的、没错。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

     根据变压器 (slvu459 EVM 规格上的750311880),它提到直流电流为200mA,而不是300mA。(请参阅随附的)

    是否可以在输出300mA@5V 设计上使用相同的变压器?

    e2e.ti.com/.../750311880.pdf

    此致、

    金  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于300mA 电流、可以使用它。 次级的 DCR 足够低、变压器的饱和额定值足够高、支持超过图中所示的200mA。 它们放置在规格表上的值只是变压器最初设计用于的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Anthony

    由于客户的转换尺寸是最大的问题、您是否还可以帮助检查以下2个参考设计、该参考设计也可以用于 Vin4.5~5V/Vout 5V 0.3A Iout 应用?

    www.ti.com/.../tidrc21.pdf
    www.ti.com/.../tidre77.pdf
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    或者、您可以建议变压器(支持5V@300mA 输出) 高度小于9.7mm?

    感谢您的大力支持!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    过去、我测试了 PMP4440中使用的 MTC-0029SG、负载高达300mA、运行良好。 该变压器次级上的 DCR 高于 TPS55010EVM-009上使用的 DCR、因此性能会有所不同。 具体而言、负载上的效率和输出调节将会更糟。 我建议联系变压器供应商以获取样片、然后尝试使用该样片。

    此致、
    Anthony