This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705185/bq76930-bq76930

器件型号:BQ76930

您好!  

我正在寻找有关采用8节 LiFePO4电池的 BMS 设计的帮助、该 BMS 使用 BQ7693003DBTR 进行电压测量和平衡、并使用 BQ78350DBTR-R1进行通信。

问题是平衡。 当 BQ Studio 中的 BAL_OK 寄存器打开时、我测量到的电流为3mA。 目标是使平衡电流约为150mA

如果您需要更多信息、请联系我。

主页:

平衡表:

此致、

Pedro DA Cunha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pedro、
    如"bq769x0系列10大设计注意事项" apnote、第4节所述、"在大约½ Ω 的电流下具有定义 RDS (ON)的 FET、则需要电池电压。" FET 的电压。 PMV130ENEA 的 Vgsth 典型值为1.6V、但可能高达2.5V、并且 RDSON 规格仅在4.5V 和更高的 Vgs 下列出。 请参阅其数据表的图7、当 Vgs 约为1.6V 或1.7V 时、FET 通常只提供大约1mA 的漏极电流。 请联系您最喜爱的 FET 供应商、获取 Vgsth 较低且在 Vgs 电压下定义 RDSON 的器件。 分销商可能会帮助您查找具有兼容尺寸的器件。