This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1020EVM-006

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704714/lmg1020-lmg1020evm-006

器件型号:LMG1020

您好!

我生成两个周期为1us (占空比= 50%)的相等方波信号、它们之间的延迟为10ns。 这些信号是通过 FPGA 产生的

一个信号在 IN +中引入、另一个在-中引入。 输出端产生的信号是否为10ns 脉冲、周期为1us?


我的二极管激光器的工作电流为200mA、阈值电流为70mA。

因此 、我增加"直流输入电源"中的电压值、直到获得200mA、并增加"直流偏置电源"中的电压值、直到在评估模块中获得70mA、该过程是否正确?

此致、

Mónica μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    请告诉我阈值电流是什么意思?

    1.你是对的。 您将获得周期为1us 的10ns 脉冲。

    2.直流偏置电压始终是固定的。 这将为 LMG1020 IC 提供5V 电压。 要使激光二极管随所需的电流而启动、只需增加直流输入电源即可。 电压的这种增加将增加激光二极管上的 di/dt、最终有助于实现所需的电流。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利兴、

    感谢您的回答。

    阈值电流是在二极管激光器中维持激光动作所需的最小电流。 我的二极管激光器为70mA。

    此致、

    Mónica μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monica、

    没问题。 感谢您的告知。 该电流仅与您的激光二极管的行为有关、但不会像我在上面所解释的那样影响电路运行。 如果您仍有任何疑问、请告诉我。 祝您的设计好运。

    谢谢、