This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:需要效率图

Guru**** 2601285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691098/tps92515-need-an-efficiency-plot

器件型号:TPS92515

你(们)好。

在以下条件下、您是否能够为我提供如下所示的效率图?

  • 输入电压:12V
  • Vout = 9V
  • Iout = 0.4A (1A 峰值)

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我们没有本地 EVM 来获取此类数据。 最好的选择是在内部获取 EVM 并获取基准数据。

    此致、

    克林特