This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:未插入电池时的 VSYS 输出纹波

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705058/bq24296-vsys-output-ripple-when-no-battery-is-plugged-in

器件型号:BQ24296

您好!

我们已将 BQ24296集成在客户端设计中。 它按预期工作、除非未插入电池时 VSYS 输出电压。

实际上、如果没有电池、我们的系统需要正常工作。 下面是不带电池的 VSYS 上的纹波电压、这对于我们的系统而言太高、无法正常工作:

我知道、由于主机而禁用充电会阻止纹波。 但是、我们可以实施什么最佳算法来自动重新开始充电、而不会产生如此大的纹波?

非常感谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    只要存在电池、充电就不会产生如此大的纹波。  

    从硬件的角度来看、许多客户所做的是将充电器的 TS 引脚与通常与电池一起存在的热敏电阻一起使用、以便在电池取出时自动禁用充电。 这基本上会将充电器推入冷故障、从而禁用充电。

    或者、此充电器无法检测是否存在电池。 这必须在外部实现。 因此、很难推荐一种算法、该算法能够在没有/有电池的情况下禁用/启用充电。  

    此致、

    Joel H