This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:有关输出电流的问题

Guru**** 2606765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690842/tps92515hv-question-about-output-current

器件型号:TPS92515HV

您好!

将 TPS92515HV 电路作为附加 Webench 设计、以获得1.64A 输出、但测得的输出电流为1.84A 而非1.64A。

您能否告诉我输出电流为何与 Webench 设计不同?

以及如何使其获得1.64A 输出电流?

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../TPS92515HV_5F00_LED_5F00_2.975V_5F00_820mA-59.04W_5F00_0402.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    计算值很好、但当您将该器件放在工作台上时、通常需要进行少量调整、因为它是峰值电流检测、而不是调节平均电流。

    也就是说、有3种方法可以轻松调节平均输出电流、您可以执行一种或多种操作、以最简单的方式进行操作:

    1、可以将 IADJ 电压降低一点、直到平均电流正确。

    2.您可以调整 Roff1,直至平均值正确。 I 较高的 Roff1值将降低开关频率、从而增加电感纹波。 增大纹波将降低平均输出电流。

    3、您可以更改电感值。 与上述相同、如果降低 L 值、纹波将增大、平均电流将减小。

    此致、

    克林特