Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23625-Q1 您好!
我们收到了客户关于 LMR23625-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
它们在 SW 节点波形上发现失真。 请参阅下图。 为什么会发生这种失真? 他们检查了电感器波形是否稳定。 因此、它可能不会担心这种现象。 但他们想知道这种失真的发生原因。 请帮帮我们。
-条件-
电路板:EVM
输入电压:13.2V
输出电压:3.3V
输出电流:1A
此致、
tateo