请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS92692
您好、TI、
692是否可通过 B2G 拓扑在高于65V LED 电压的电压下工作? 考虑对开关组件施加足够的应力。
2.查看692 DS 显示最大占空比93%@ 390kHz。 最大输出电压能力是多少?
3. RCS 是否可以放置低侧(GND)? 考虑好路线。
4.692 DRV 引脚的输出杂散/灌电流能力? 下面是 MAX20090规格。
5.您能不能推荐 TPS92692比 MAX20090更好?