This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895MEVM-664:蓄电池电压读数与放大器不正确;未更新的电压读数值

Guru**** 2925350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704860/bq25895mevm-664-incorrect-battery-voltage-reading-non-updated-voltage-reading-value

器件型号:BQ25895MEVM-664

大家好、

我的 bq25895MEVM_664应用板上的电池电压读数不正确。 虽然我的 Tektronix 振荡器上的电池电压读数为3.45V、但为3.344V  

原因是什么以及如何解决此问题?  

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的董先生:

    您在哪里测量电池电压? 是否应用了 VBUS 并对充电器进行了充电? 您能否使用万用表在 EVM 板上的 BAT 测试点进行测量并与 ADC 进行比较、而不是使用示波器?