This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705A:使用大 CT 时外部可调脉冲持续时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7705B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690932/tl7705a-externally-adjustable-pulse-duration-using-large-ct

器件型号:TL7705A
主题中讨论的其他器件:TL7705B

你好。

我是否可以使用大电容(例如 CT 为70~80μF)将延迟设置为1?

1.3 * 10000 * 77μF = 1s

同样、对于 TL7705B、
我是否可以通过~40μF 35 μ F 的大电容来设置1s 的延迟?

2.6 * 10000 * 39μF = 1s

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice-K、

    10µF 的数据表建议最大 CT ot T Ü V。 但100µF 到1 μ s 似乎也是可能的:

    www.ti.com/lit/an/slvae04/slvae04.pdf

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K、

    您可以使用更大的电容器、但随着电容的增加、延迟范围会增大。 请记住、较大值的10%容差远大于较小值的10%容差、因此延迟不会那么准确。 我建议测试电容器并检查延迟是否符合您的要求。

    Michael