This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:我不会从 PMIC 电源轨输出。 我已验证所有电源轨上的电压均为3.3和5V、并且电压正确。 相同的设计适用于较旧版本。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704512/tps659037-i-am-not-getting-out-put-from-pmic-rails-i-have-verified-3-3-and-5v-at-all-rails-and-it-is-coming-correctly-the-same-design-working-in-older-version

器件型号:TPS659037

你(们)好

我的客户会遇到相同的问题、甚至是相同的输出波形和频率。

此问题是否已解决?

有什么建议要我检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harson、

    您能否探测 RESET_OUT 和 VIO_IN? 此外、您使用的完整器件型号是什么?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已离线解决。 此线程正在关闭。

    有关详细信息、请参阅 :e2e.ti.com/.../619776

    谢谢、
    纳斯塔莎