This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:关于 NVM 数据

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704645/tps53679-about-nvm-data

器件型号:TPS53679

您好、E2E、

我们的客户尝试使用第三方工具注册配置。 它们无法设置 Iout_max
请告诉我如何使用 SMBus 设置 NVM 数据的 Iout_max。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要设置 IOUT_MAX 限制、必须确保执行以下步骤:

    1) 1)确保未启用写保护
    2) 2)对于通道 A 页必须设置为00h、对于通道 B 页必须设置为01h
    3) 3)如果寄存器 Dah (MFR_SPECIFIC_10)、则使用 WRITE 字命令写入低8位

    这些步骤应正确设置 IOUT_MAX 限制、但任何更改都将在下电上电时丢失。 要永久设置 IOUT_MAX、您还必须写入11h (STORE_DEFAULT_ALL)、这会将设置保存到 NVM。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。
    客户参考了以下 URL 的文档。
    www.tij.co.jp/.../slua888.pdf
    在表4中、有 Vout_MAX、没有 Iout_MAX。

    您能告诉我如何设置 Iout_MAX 吗?
    或者、、、

    客户将设置 MFR_IOUT_MAX 的值为40A。
    使用 TI 的编程工具时、MFR_IOUT_MAX 为40A。

    使用第三方工具时、客户无法为 MFR_IOUT_MAX 写入40A。
    当它们在没有 CPU 的情况下读出寄存器时、MFR_IOUT_MAX 值为0A。
    使用 CPU 读取寄存器值时、MFR_IOUT_MAX 为4.3A。

    MFR_IOUT_MAX 是来自 CPU 的返回值吗?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    要写入 IOUT_MAX、您必须按照上述步骤操作、此参数没有独立的寄存器。 它不是从 CPU 获取的值、至少我没有遇到任何值。

    至于为什么它不能使用第三方工具、我无法说、我们并不一定保证其他供应商工具的支持。 我唯一要检查的是电路板上是否有任何上拉电阻器。 我们的编程器具有内置的功能、但其他编程器可能没有。

    谢谢、

    Carmen