This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59731:亮度控制

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59731, LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704839/tlc59731-brightness-control

器件型号:TLC59731
主题中讨论的其他器件: LP5562

你好

1. TLC59731是否 独立支持每3个通道的 PWM 控制亮度 ?  

TLC59731 使用 SDI/SDO 控制。 如何按处理器发送串行接口? I2C 或 UART 能否满足协议要求?  

 TLC59731没有内部闪存。 如果客户使用带闪存的 LED 驱动器发送一条命令、则 LED 将实现呼吸照明功能。 是否有任何解决方案可向客户提出建议?  

谢谢你。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick、

    1、是的、每个通道都有8位 PWM。
    TLC59731是单线制接口、您可以参阅数据表中的时序图图3。 它不支持 I2C/UART。
    我们没有具有闪存的 LED 驱动器、但您可以参阅 LP5562、它具有可帮助您实现效果的 SRAM 和指令。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth