This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:PGOOD 引脚的流入电流

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705035/tps568215-inflow-current-to-pgood-pin

器件型号:TPS568215

您好!

当电源正常信号为低电平时、PGOOD 引脚的流入电流是否有限制?
在 kΩ 表中、对于 VREG 连接、建议使用10k Ω 电阻。
 kΩ 客户正在考虑将电压配置上拉至3.3V、电流为4.7 μ A。
在这种情况下、流入电流为0.702mA。
此电流值是否存在问题?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PG 引脚灌电流限制约为5mA。 应该可以使用4.7K 欧姆电阻器上拉。

    张文森