This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:强制连续导通模式下的电源正常功能

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690731/lmz31520-power-good-functionality-in-the-forced-continuous-conduction-mode

器件型号:LMZ31520

你好!

有关 LMZ31520的一个问题、请帮我解决。

在使用强制连续导通模式时、是否仍然可以在 PWRGD 引脚上实现电源正常功能? 即、使用4.7kOhm 电阻器将 PWRGD 引脚上拉至 V5V 引脚、并通过160kOhm 电阻器将 SS_SEL 引脚连接至 PWRGD 引脚(对于 FCCM)是否正确(以实现2.8ms 慢启动时间)?

此致、Vic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vic:

    对于2.8ms 的 SS 时间、您需要在 PWRGD (pin19)和 SS_SEL (pin3)之间连接一个161k Ω 电阻器(rss)。 此外、要使用电源正常功能、您需要将 PWRGD_PU (引脚18)连接到 V5V (引脚61)或连接到1.3V 至6.5V 之间的外部电源电压。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、无论在 FCCM 模式还是自动跳跃模式下、PWRGD 仍处于活动状态。

    您所描述的设置是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢。

    此致、Vic。