This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负电压负载开关

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS3701, PGA2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688352/load-switch-for-negative-voltage

主题中讨论的其他器件:TPS22810TPS3701PGA2311

尊敬的 TI 社区:

我正在寻找一种直接切换负电压的解决方案、用于为某些运算放大器或 IC 供电。

我从您提供的直接开关中找到了一些良好的 IC、但它仅在正电压下工作。;

该 IC 是 TPS22810、能够处理一些严重的电流和相当高的电压(非常适合模拟电源)。
我希望通过这些功能实现什么目标? 我只想在没有适当的 SHDN/DISABLE/EN 引脚的情况下向 IC 添加另一层保护。
当电源轨发出 colapse 等时、这些 IC 很容易损坏

现在、我将使用两个电压比较器(TPS3701)来监控我的输出电压、所有四个比较器输出都连接在一起。
因此、两个负载开关将由相同的使能信号进行控制、以便在检测到 OV/UV 条件时断开电源与 IC 的连接。

我知道这可能看起来很愚蠢、或者它没有内置 EN 解决方案那么好、但它仍然比根本没有保护好。
我有一些双运算放大器、PGA 芯片、根本没有 EN 电路、这些 IC 相当昂贵、因此我想避免可能发生的任何故障、

问题是、它是否会像我想的那样正常工作? 两个负载开关由两个比较器提供电压、两个比较器具有连接的输出、可在检测到 OV/UV 时断开所有负载。
OFC 主要问题是是否有任何 IC 能够处理负电压?

感谢您的回答和时间。
祝你度过美好的一天:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    遗憾的是、从负载开关的角度来看、我们没有任何器件能够切换负电压轨。 除了 MOSFET、这些器件还具有额外的电路、这些电路可能会因偏置错误而损坏。 这些电源轨的电压和电流规格是什么? 也许我们可以推荐另一个器件。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找能够处理每轨高达18-20V 双极电源的 IC (或 IC)。
    大多数运算放大器或我的某些芯片都没有通过自身配备使能电路。
    因此、我正在寻找这个问题的旁路解决方案、这就是我对负载开关、ORing、电源多路复用器等感兴趣的原因
    必须通过简单的电压比较器(OV/UV 状态将简单禁用它)甚至分压器进行控制。
    快速插入是对整体功能的一个很好的补充、如您所知、某些运算放大器、PGA 芯片等相当昂贵、当您在一个电路中使用大量运算放大器、并且它们彼此密切相关时、更重要的是要避免它们死亡。

    对于我来说、负载开关或类似的器件是在发生故障时断开电源的完美解决方案。
    对我来说、最重要的是将我的电路从 OV 状态中节省下来、这样会很容易损坏运算放大器、尤其是当运算放大器已经被推到最大电压限值(~ 18V 双极)时。

    我使用的 LDO 能够为每个电源轨提供大约1-1.5A 的电流、甚至更少的电流。

    我将告诉您我将如何处理这些问题。
    ATM 我将使用 PGA2311构建音频前置放大器(其中没有任何使能电路)、并且我将在其周围使用至少10个运算放大器来提供一些高质量的输入/输出。
    当您计算这些运算放大器和 PGA 电路的费用时、这将是一笔非常重要的钱、很容易就会变成一件电子垃圾。
    因此、我希望为两个比较器(每个电源轨一个)和一些附加芯片支付额外的费用、以便在关键时刻断开任何负载。

    因此,您的帮助和建议非常值得一看:)
    我期待您的回复。

    祝你度过美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    据我所知、我们没有针对这种应用的解决方案。 话虽如此、我打开了这个主题、看看 TI 的另一个小组(除负载开关之外)在这里是否有解决方案。 如果有人有任何东西、他们就会跳进来。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    我认为我们在这里没有解决方案。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius