This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:tps54531

Guru**** 2492065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704538/tps54531-tps54531

器件型号:TPS54531

我使用 TPS54531输出5V、5A 电流。 我的输入为6V 至7.4V。 我使用电池作为输入。 我的电池切断电压为6V。 因此、当输入低于6V 时、我需要禁用 IC。 那么、Ren1和 Ren2的值是什么。 我无法理解我的设计的 Vstart 和 Vstop 是什么。 请帮我解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅数据表第10页、公式1和2:
    设置 V_star =6.3V、V_stop=6V、然后您可以得到
    Ren1 100千欧姆
    Ren2 ~24.27k Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下表、谢谢。 e2e.ti.com/.../TPS54531-calculation.xlsx

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请解释我们如何设置 Vstart 和 Vstop。 Vstart 和 Vstop 是什么意思
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Vstart/Vstop 根据实际应用进行设置、Vstart-Vstop 可视为迟滞、
    根据您的应用和 Ryan 的建议、您希望在 Vin=6V 时停止54531、因此您可以将 Vstart 设置为6V+500mV 迟滞、Vstop 为6V、此时 Vin 降至6V 触发 UVLO、当 Vin 反向增大到6.5V 时、UVLO 释放、IC 可以工作。