This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:TPS2372-4 RTN 未驱动至 VSS

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOST-PSEMTHR-007, TPS23880EVM-008, TPS2372-4EVM-006, TPS23880, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690755/tps2372-4evm-006-tps2372-4-rtn-not-driving-to-vss

器件型号:TPS2372-4EVM-006
主题中讨论的其他器件:BOOST-PSEMTHR-007TPS23880EVM-008TPS23880TPS2372

我将一起运行 TI 演示板以开始开发我自己的 PD 设计。

TPS23880EVM-008和 BOOST-PSEMTHR-007 (由53V 直流电源供电)

RJ45到:

TPS2372-4EVM-006 (由120欧姆电阻负载负载加载)

我已经尝试了2线对和4线对端口。 TPS23880 EVM 软件可识别 TPS2372并将其设置为正确的 I 类、但 TPS2372将 RTN 驱动至大约10V (相对于 VSS)。 我尝试了不同的分类设置并更改 AMPS_CTL 和 MPS_DUTY。

您能否提供有关这种情况发生的原因的任何见解? 我想这将是设计的一个简单部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    IEEE 标准(包括 BT)的一部分是、PSE 必须在进入正常运行之前完成其浪涌(为 PD 的大容量电容器充电)。 一个120欧姆的电阻器负载将防止这种情况发生。 PD 通常会在加载系统之前等待80ms。 我对该系统更真实的测试是、首先启动到空载、等待80ms、然后将负载增加到120欧姆。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 我自己发现了这一点。 如果我等待 PG 变为高电平、然后再添加负载运行、看起来是正确的。 感谢您的回答。