This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9244:UCD9244的 Vout 问题始终如一

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690633/ucd9244-consistent-problem-with-vout-with-ucd9244

器件型号:UCD9244



我们的附加电源有问题、该电源是使用您的规格作为参考设计的。

  • 当一个电源轨未被启用时、我们在输出上测量的电压基本上为0V

  • 无论我们为 Vout 选择什么值(包括0V)、当我们启用任何电源轨时、Vout 电压都会变为1.1V

  • 任何或所有电源轨都会发生这种情况。

 我们相信我们对 UCD9244进行 了正确编程(编程期间没有错误)。

 请查看随附的原理图、确认我们是否忽略了某些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中没有任何问题会跳出来、您能否向我发送 使用 Fusion Digital Power Designer 软件创建的配置文件(项目/系统)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    非常感谢您再次光临! 我们正在控制来自栅极阵列的电源,无法直接将其连接到 Fusion 对其进行编程。 我们在离线模式下使用了 Fusion。

     我已附加了我们使用 Fusion 为应用程序生成的配置文件。 我还附加了 Fusion 生成的文件、以便通过 I2C 进行配置 (CSV 格式)。

     借助此配置文件或用于设置任何电压的任何其他配置文件、电源输出在无负载的情况下变为1.1V、而在有负载的情况下、输出电压降至0V。

     请告诉我们出错了。

    e2e.ti.com/.../UCD9244-6.4.0.12746-Address-78.7z