This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:EN_IDCHG_REG

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689983/bq24780s-en_idchg_reg

器件型号:BQ24780S

大家好、

数据表第34页显示了以下内容。
>内部放电电流限制是由 DischargeCurrent()设定的电压与 ILIM 引脚上的电压之间的较低电流限值。

EN_IDCHG_REG=0是否禁用 上述放电电流限制功能?
我想知道 ILIM 引脚设置的放电电流限制是否也被禁用。



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    EN_IDCHG_REG=0禁用放电电流寄存器限制和 ILIM 引脚电流限制。   当转换器被拉至低电平时、ILIM 引脚仍可禁用转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    非常感谢您的支持。

    我相信、当 EN_IDCHG_REG=1时、放电电流调节不仅会在升压模式下应用。
    我的理解是否正确?
    数据表显示了以下内容、因此我想问 一下、以防万一。
    ------------------------------

    ------------------------------

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔

    我今天检查了 EN_IDCHG_REG。 当 EN_IDCHG_REG=0时、禁用放电电流寄存器限制和 ILIM 引脚电流限制。 当转换器被拉至低电平时、ILIM 引脚仍可禁用转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢您的支持。
    我了解 EN_IDCHG_REG=0 (POR 时的默认值) 会禁用放电电流寄存器限制和 ILIM 引脚电流限制。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔

    如果您有更多问题、请从新帖子开始。 在原始答案处于"已解决"状态后、很容易错过额外的问题。