This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:[TPS259573]热接地短路

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704620/tps2595-tps259573-hot-short-to-gnd

器件型号:TPS2595

大家好、我想为电子保险丝器件提供一些建议。

请使用以下电源规格。 

1.设计电子保险丝电路至数据表参考

输入功率:14.4[V]/2~3[A]

3.电子保险丝设置 I-LIMIT:1.3[A]

4.电子保险丝设置过压:15[V]

然后、我将对输出端和接地端进行短路测试。 3-4次是可以的、但之后它是坏的。

是否有人知道电子保险丝为什么损坏? 我需要有关这种情况的建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shin、

    如数据表中的"10.1瞬态保护"部分所述、该器件在短路测试期间需要瞬态保护。 您能否添加这些二极管并重复测试?

    此致、
    Rakesh