This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UINT8 PMBus_read_write_debug_buffer (UINT8 PMBus_read)"UCD3138的方法是什么?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704624/ccs-ucd3138-what-are-the-means-abuot-uint8-pmbus_read_write_debug_buffer-uint8-pmbus_read-of-ucd3138

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

UCD3138的"UINT8 PMBus_read_write_debug_buffer (UINT8 PMBus_read)"有何含义?

如果 "uint8 PMBus_read_write_debug_buffer (uint8 PMBus_read)"不可启用、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    工程师将很快作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我们在开发内存调试器之前使用的旧命令。 这是一种查看程序可以加载调试信息的几个存储器位置的方法。 我检查了、当前 GUI 似乎不需要它、因此您应该是安全的。 然而,我的试验并不详尽,因此没有保证。 如果将其取出会使 GUI 疯掉、请将其放回。

    要将其从您显然使用的代码中取出、只需将以下语句中的1更改为0:

    #define PMBus_CMD_F0_ENABLE (1)//完成

    该命令应位于 pmbus_topology.h 中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。