This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:双相运行、故障检测

Guru**** 2491965 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704768/lm5145-dual-phase-operation-fault-detection

器件型号:LM5145

大家好、团队、

现在 、我 将考虑 对 LM5145双相运行进行故障检测。 我参考了以下博客、了解 LM5145双相电流共享原理图。

是否可以检测 LM5145双相运行是否存在任何故障或故障?

 

例如、如果由于某种原因发生以下情况、我们如何检测到电路有问题?

1)。 主设备:正常,从设备:故障(例如,FET 不工作,电流不流动,等等)

2)。 主设备:故障(例如,FET 不工作,电流不流动等),从设备:正常

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sato San、您好!

    对电路进行了一些细微的修改、以改善电路的故障响应。 我将通过电子邮件与您进行讨论。

    谢谢。

    David。