This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:Cout 的 ESR

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704629/tps7a84-esr-of-cout

器件型号:TPS7A84

您好,

只需查看以下内容:

TPS7A84数据表中似乎没有 ESR 要求、因此有两个问题:

1、为什么一些旧 LDO 具有 ESR 要求? 根据我的理解、它适用于环路设计。 但是、TPS7A84如何实现无 ESR 要求?

2.如果 ESR 较大,它是否会影响运行?

谢谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    正确的是、ESR 将影响 LDO 反馈环路的稳定性、如以下文章中所述:

    www.ti.com/.../slyt187.pdf

    ESR 过大或过小会导致 LDO 出现稳定性问题。

    随着陶瓷电容器的普及、现代 LDO 设计为在低 ESR 的情况下保持稳定。

    TPS7A84 (以及无需定序要求的新一代 TPS7A84A)被设计成与陶瓷电容器一起工作时保持稳定。 确定您的应用电容器选择是否在稳定区域内的最简单方法是使用所需的电容器执行负载瞬态测试。 监控输出电压以确定瞬态响应是否可接受。 以下应用报告将更详细地介绍:

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    非常尊重、
    Ryan