This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A 无电池状态

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690885/bq25700a-bq25700a-no-battery-status

器件型号:BQ25700A

尊敬的 TI 员工

我的客户设计的电路没有监测计、但 具有连接到 BAT DO 的负载开关、作为控制运输模式 开/关

但他们发现、由于 BAT 电压低于 VSYSMIN、BATFET 处于 LDO 模式输出384mA、因此可能存在问题。

我的问题是、如果我将充电电流设置为0mA、那么不管  BAT 电压是多少、BATFET 都会始终关断?  

感谢你的答复。

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    是的、如果我将充电电流设置为0mA、BATFET 将 始终关闭、无论 BAT 电压如何。