This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:CAN BQ24650使用相同的 PCB 来支持两节介质电池、例如铅酸电池和锂电池

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690830/bq24650-can-bq24650-use-the-same-pcb-to-support-two-media-batteries-such-as-lead-acid-and-lithium-batteries

器件型号:BQ24650

我们希望使用太阳能电池板为电池充电。 充电管理芯片 BQ24650。 我们需要确认同一 PCB 可以支持两节介质电池、例如铅酸电池和锂电池?如果确定, 我们只需要直接更换电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    与锂离子电池充电相比、需要修改充电电路以进行铅酸电池充电。

    有关使用 bq24650进行铅酸电池充电的信息、请参阅以下应用手册。

    www.ti.com/.../slva437a.pdf