This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:启动行为

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704837/tps7a7001-startup-behavior

器件型号:TPS7A7001

您好!

我想了解 TPS7A7001的启动行为。 此部件是否有功率限制? 为什么输入电压首先具有阶跃行为、为什么即使不使用 CFF、曲线也会平缓?

2.为什么您为该部件推荐最大电容。 是因为最小 ESR? 是否可以在客户设计中使用具有高 ESR POSCAP 的更大电容。

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth 您好、

    您的电流似乎在振铃、这是导致输出启动不平稳的原因。  对于高输出电容、TPS7A7001的电流限制不稳定。  由于来自输出电容器的浪涌电流、启动期间将启用电流限制。  为了实现数据表中概述的平滑启动和性能、请务必遵循建议的运行条件和要求。  如果您无法将输出电容限制在200uF 或更低、请考虑使用另一个输出电容较高且稳定的 LDO。

    非常尊重、

    Ryan