This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73433-Q1:AEC-Q100

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73433-Q1, LP5907-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704684/tps73433-q1-aec-q100

器件型号:TPS73433-Q1
主题中讨论的其他器件: LP5907-Q1

尊敬的 E2E 会员:

我们的客户使用 TPS73433-Q1、但我们找不到有关此器件的任何信息、因为它已经过  AEC-Q100认证。

那么、TPS73433-Q1是否 具有  AEC-Q100认证?  TI 能否向我们提供数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    这已通过 AEC-Q100认证、但它是2级、而不是传统的1级。 如果您需要1级器件、应查看 LP5907-Q1。

    要获取 AEC-Q100文档、我会向支持团队发送电子邮件、以帮助您获取文档、因为我们无法在论坛上发布文档。 可在此处找到执行此操作的链接

    此致、

    标记