This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:TS 电阻器网络设置为1°C 至44°C

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704669/bq24610-ts-resistor-network-setting-from-1degc-to-44degc

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ24160

您好!

现在、客户考虑使用 bq24160、希望通过103AT NTC 设置 TCOLD = 1摄氏度和 TCUT_OFF = 44摄氏度。 他们尝试使用随附的扩展表计算 RT1和 RT2、但从 TCOLD 到 TCUT_OFF 的增量似乎不能设置为小于45°C。 我的理解是否正确? 实际上、我还尝试使用"bq246xx计算工具 V1.5 (修订版 D)"、并确认 RT2的 计算电阻显示为负值。 那么、让我提出以下问题。

  1. 我们能否在 bq24610上使用103AT NTC 设置 TCOLD = 1degC 和 TCUT_OFF = 44 degC?
  2. 如果问题1的答案是否定的、您是否有任何想法或解决方案来满足此要求?

e2e.ti.com/.../180702-bq24610-TS_5F00_1to44degC-setting.xlsx

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新山

    RT2与 TS 并联。 等效电阻 RT2 // R_TS 将低于 RT2或 R_TS。 RT2值越高、减少并联电阻的影响就越小。 这里发生的情况是、当 RT2变为无穷大时、RT2不能使 RT2 // R_TS 降低。 在本应用案例中、您可以使用 RT1和 TS、而不使用 RT2。 该网络是一个具有 RT1和 TS 的简单分压器。 当 RT1 = 9.61k Ω 时、VTS = 73.0% Vref @ 1C 且 VTS = 34.5% Vref @ 44C。 您可以更改 RT1以进行最佳折衷。 请注意、TS 的精度也会影响测量的温度。

    此致、

    Eric