This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51010B:锂聚合物3、7V 电池充电

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51010B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690950/bq51010b-lipo-3-7v-battery-charge

器件型号:BQ51010B
主题中讨论的其他器件: BQ51050B

我想为3、7V 的小型锂聚合物电池充电。 是否可以使用 BQ51010B 组件为其充电? 我可以看到、输出电压选项约为4、2V。

1 -部件如何注意到电池完全充电至3、7V?

2-组件如何停止对电池充电?

3 -如何通知充电结束? 我看到 CHG 可以做到这一点、但只要我对其进行测试、CHG 就始终处于高电平(充电或不充电)

提前非常感谢您、

Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ51010B 是7V 电源、无法直接为电池充电。 数据表图37中显示了电池充电器应用。

    直接电池充电器是 BQ51050B。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我在组件名称上出错了。
    我使用的是 BQ51050B。