This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915和 BQ77905之间的差异

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704439/bq77915-difference-between-bq77915-and-bq77905

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ77905

尊敬的 TI 团队:

我们是支持 TI 产品的台湾团队。

目前、我们与台湾客户讨论 BQ77905和 BQ77915之间的差异。

此产品预计每月有2K。

您能不能提供 BQ77905和 BQ77915的比较列表,我们推荐 BQ77915的优势、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Benson:

    两者的主要区别在于、bq77915具有采用外部和内部 CB (内部电流高达50mA)的自主平衡以及休眠模式。

    谢谢

    Miguel