This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:A28线圈(自由位置) 15W 发送器芯片

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690737/bq501210-a28-coil-free-position-15w-transmitter-chip

器件型号:BQ501210

您好!

我想知道 TI 是否有用于 A28 (自由位置)线圈的10W-15W 无线发送器芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 无线电源 TX 是 NRND。
    低功耗(5W) RX 仍然有效并受支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复

    但我们能否获得制造零件号 芯片或其数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表可在 TI.com 上找到。
    但我不建议使用该器件开始新设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想阅读它的数据表。

    您能告诉我制造零件号 对于此芯片?

    因为我没有找到它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第29页将列出可订购器件型号和器件标识信息。