This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:请说明 EVM 的铜厚度

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85EVM-754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704594/tps7a85-please-tell-the-copper-thickness-of-evm

器件型号:TPS7A85

各位专家:

我的客户希望了解以下内容。 请您回答吗? 客户希望推荐。 由于该器件是4A 输出电流 LDO、因此需要注意 PCB 布局、尤其是 Vin/Vout 和 GND 平面宽度。

1. EVM 的铜厚度。 => 70um?
2.电路板材料。 => FR4?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujiwara、

    行业标准是使用 IPC-2152根据布线和电流中可接受的自发热来确定布线宽度/厚度。 《模拟工程师口袋参考书》中有一些有用的曲线,可帮助您确定应用所需的铜量:

    www.ti.com/.../slyw038b.pdf。 请参阅第57页。

    对于 TPS7A85EVM-754、我们使用了四层板。 顶层和底层为2oz/ft^2 (2.80 mil)、内部层为1oz/ft^2 (1.40 mil)。 电路板材料为 FR-4。

    非常尊重、
    Ryan