This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:COMP 引脚电容问题

Guru**** 2491965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704832/tps54340-comp-pin-cap-question

器件型号:TPS54340

你好

      根据 C2009, 5.6nF/25V 是否可以更改为5.6nF/10V? 有风险吗? 谢谢你。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    更改电容器的额定电压没有风险。 COMP 引脚上的最大电压为3V。

    谢谢
    -Arief