This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:默认输出电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690907/tps65917-q1-default-output-voltage

器件型号:TPS65917-Q1

 

我们已将 PMIC O917A151TRGZRQ1电源用于 TDA3X、
但 系统 经常崩溃 、
我发现 PMIC 的 SMPS1输出电压为1.001V、
PMIC 的 SMPS2输出电压为0.981V。
我想知道   O917A151TRGZRQ1的默认输出电压、因为 TDA3X 规格建议的电压为0.99-1.11V
 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SMPS1和 SMPS2的默认电压为1.06V。

    谢谢、
    纳斯塔莎